This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:分离轨电源

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647595/tps54340-split-rail-power-supply

器件型号:TPS54340

你(们)好,先生  

我使用以下参考值并使用计算器进行设计  

 1. Copos=30mF,但参考设计=22uF*3,哪一个是正确的?

2. Czero 和 Cpole 参考设计使用0.1uF 和330pF,但计算器的结果是0.112uF 和526pF,我可以参考  

e2e.ti.com/.../6011.SWIFTPOSNEG_2D00_CALC_2D00_v4.xls

1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、Copos 计算中出现错误。  该电芯 B109直接参考电芯 C80、这是最大 ESR、而不是输出电容。  补偿值相当接近。  将 Cpole 降低到 Czero/100以下不会增加任何相位增益。