This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:最小 VGS

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647331/lm5050-1-min-vgs

器件型号:LM5050-1

在 LM5050-1上、VIN=10.5伏时的最小 VGS 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    数据表中指定的最小 Vgs 为4V、但对于特定应用、看到的 Vgs 取决于负载电流。

    如果负载电流较低、则 Vgs 将接近 MOSFET 的 VT。 随着负载电流的增加、它将增大 Vgs 以使 MOSFET 的 Rdson 变红、从而使 I_LOAD * Rdson = 22mV 正向调节。

    这是由于源漏正向电压的线性稳压为22mV。

    此致、

    Kari。