This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923:未定义 T_HWEN_I2C

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647335/lm36923-t_hwen_i2c-is-undefined

器件型号:LM36923

T_HWEN_I2C、已置位 HWEN 和 VIN 之间的延迟以及您可以通过 I2C 开始与器件通信时的延迟如图16所示、但未在数据表中的任何位置定义。 将 HWEN 置为有效与通过 I2C 与器件通信之间必须观察到的最小延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该延迟非常小、通常小于10us。 由于这不是特征参数、因此您可以使用50us 至100us 作为最小延迟、以确保在所有工作条件下正常运行。

    此致、
    Angelos Tsiros