This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BATFET 体二极管

Guru**** 2797615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647336/bq24725a-batfet-body-diode

器件型号:BQ24725A

您好!

正常运行期间、BATFET 体二极管上的 IC 和电路是否存在任何继电器? 在选择 BATFET 时、客户是否应该考虑体二极管最大电流?

当电流需要流过时、BATFET 似乎始终开启、但我想检查是否存在任何临界情况。

谢谢!

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入源被插入时、我们不希望输入对 BAT 短路。 因此、在将输入源电压连接到系统负载之前、我们必须关闭 BATFET。 在此期间、BATFET 的体二极管负责处理负载电流。 转换时间约为 ms。 BATFET 应该是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!