This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13202Q2:我应该期望压降是多少?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646949/csd13202q2-what-sort-of-voltage-drop-should-i-expect

器件型号:CSD13202Q2

您好!

我正在完成一个电路设计、我想知道对于这个 MOSFET、我应该期待什么样的压降。  我计划将此 MOSFET 用作开关、以关闭电路中大多数 IC 的电源。  我之所以选择该 MOSFET、是因为其具有低 RDS。  系统电压将~2.85V (栅极也将使用该电压驱动)、最大功耗将为~300mA。

我的系统其余部分应该看到哪种压降? 这是适用于该应用的最合适的产品吗? 如果不是、理想情况是什么?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:
    压降取决于提供给 FET 的栅极电压。 如果 FET 完全增强、压降应该相对较小。

    因此、假设最坏情况下的电阻为2.5V 11.6m Ω、电流为300mA、您将看到的最高 VDS 压降为0.3*11.6E-3= 3.48mV。

    这个应用看起来功耗相对较低、因此我认为这个 MOSFET 不起作用的原因是没有的。