Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28600, UCC28630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 主题中讨论的其他器件: UCC28600、 UCC28630
您好!
需要您的大力支持。
现在、我们需要用于将 AC187V-AC418V 输入转换为24V/3A 输出的隔离型反激式解决方案。
请帮助建议合适的解决方案。
感谢你的帮助。
此致、
Eric