This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:隔离型反激式解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28600, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646945/ucc28740-isolated-flyback-solution

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28600UCC28630

您好!

需要您的大力支持。

现在、我们需要用于将 AC187V-AC418V 输入转换为24V/3A 输出的隔离型反激式解决方案。

请帮助建议合适的解决方案。

感谢你的帮助。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    感谢您的关注。 Ucc28740或 UCC28600都是不错的选择。 我将在 TI.com/powerlab 上查看参考设计以及内部参考设计列表、如果我发现有任何内容、请与您分享。

    如果您不喜欢光耦合器反馈、也可以选择 Ucc28630系列。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速支持。

    但我无法从 TI 参考设计中找到任何参考设计、也无法通过 Webench 工具运行。

    我只能从 Webench 工具中找到 UCC2813/UC28C4x 产品、但我认为现在这不是热门产品。

    请与我们分享您的参考设计/评估 Excel 工具以供参考。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    此设计有点接近 :www.ti.com/.../TIDA-00702

    或者:
    http://www.ti.com/tool/PMP9643

    不过、您应该在此处使用适用于 ucc28740的 Excel 设计计算器来逐步完成设计:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我是否知道如何将 Webench 工具用于 UCC28740?

    因为我无法从 TI 网站找到 UCC28740 Webench 工具。

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    UCC28740的 webench 可在以下位置找到: www.ti.com/.../ucc28740
    或者、我建议使用 Excel 计算器工具、以了解更多详情、请访问 :www.ti.com/.../toolssoftware
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、我知道此链接、但无法按照以下规格打开参考设计。

    AC187V-AC418V 输入24V 3A 隔离反激

    如果您可以共享 Webench 工具以供参考、请再次检查。

    谢谢。

    最棒的酒店

    Eric