This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:TPS62160 -内部电阻器值。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPS62161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646615/tps62160-tps62160---internal-resistor-values

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件: TPS62161

我的客户请求了解 TPS62160的内部电阻值:他需要此值来帮助计算极点和零点以及 CFF

 

是否可以找出固定版本 TPS62160的 R1和 R2值(它们似乎在器件内部)?

此外、通过查看方框图、我看不到外部电容器如何影响 TPS62160、因为 FB 引脚似乎通过电阻器接地、因此对误差放大器没有影响。

我已经指向 了 http://www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf、应用手册、但这并不有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    是的、该应用手册是一个很好的发现、应说明由于 BW 过高、CFF 通常不会影响控制环路。

    只有 TPS62161/2/3在(内部) FB 引脚上有内部电阻器。 TPS62160使用外部电阻器和内部 CFF。