Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPS62161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62160 主题中讨论的其他器件: TPS62161
我的客户请求了解 TPS62160的内部电阻值:他需要此值来帮助计算极点和零点以及 CFF
是否可以找出固定版本 TPS62160的 R1和 R2值(它们似乎在器件内部)?
此外、通过查看方框图、我看不到外部电容器如何影响 TPS62160、因为 FB 引脚似乎通过电阻器接地、因此对误差放大器没有影响。
我已经指向 了 http://www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf、应用手册、但这并不有用。