This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616EVM:BQ24616EVM 无法充电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24616EVM, BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608051/bq24616evm-bq24616evm-cannot-charge

器件型号:BQ24616EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24616

您好!

对于 BQ24616EVM 电路板、请参阅下图、了解我是否已正确配置。 根据以下配置、我的电池无法  

直接充电、是否存在任何连接我漏掉并且我们的要求 是在高达21V @ 3.8A CV/CC 模式下充电、是否有我需要的任何组件  

修改。请帮助提供相关建议。

 

谢谢你

对此、CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    对于 TS 引脚、如果您未连接到电池热敏电阻或其他电源、VTS 将为2.49V。 bq24616冷温度阈值为73.5% VREF。 如果 VTS 高于73.5%VREF (2.42V)、充电将被暂停。 请检查 VTS 是否在高温/低温阈值之间以保持充电。 此外、请按照数据表说明针对您的条件(充电电压/电流)修改 bq24616 EVM。

    谢谢、
    Ann Lien