This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:bq76920

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608067/bq76920-bq76920

器件型号:BQ76920

我们将 BQ76920用作 Salve、将 ATtiny24a 用作主控方。 主器件和从器件之间的通信正常、但发现 ALERT 引脚本身持续保持高电平。 下拉电阻器为1M 欧姆、已使用1uf 电容器。

此外、我们还清除了 BQ76920内 ALERT 引脚的关联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subrat、

     警报上的1s 时间常数过长。    在清除警报后大约500us、它将开始检查 警报覆盖事件的警报高电平。 ALERT 引脚必须低于 VALERT_IH 最小 值、否则 OVRD_ALERT 状态将被设置、ALERT 引脚将被驱动回高电平。  ALERT 引脚上的时间常数应该少于大约250us。  下面的波形显示了一  个大时间常量清零后的警报信号。  对于1M 下拉 电阻、选择小于 250pf 的电容器可能是一个不错的选择。