This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53319:高输出电压纹波

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608168/webench-tools-tps53319-high-ripple-of-output-voltage

器件型号:TPS53319

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

该方案使用基于网络的软件 WEBENCH 设计工具进行验证。

VIN =А、5V、Vout = 5V、Iout < 14 μ A (实际 Iout ~ 5-7 A)。
但在示波器上、直流/直流开关(500kHz)时会产生很大的噪声。
更改工作模式(自动跳跃/FCCM)不能解决问题。

请告诉我、问题可能出在哪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量电路中的"开关噪声"时必须小心。 您必须使用小于1cm 的极短 GND 引线。 更好的做法是直接在输出电容器上使用"尖端和桶形"方法。 任何长度的 GND 引线都将用作天线、以便在测量中引入开关噪声。 如果确实存在过多的开关噪声、则可能是由 PCB 布局不良造成的。 所有循环电流路径必须尽可能紧密。 使用铜填充区域和接地平面来最大限度地减小路径中的电感。 从 SW 节点到接地的 RC 缓冲器也可以有效地减少过冲和振铃。