This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Bq35100:并联电池应用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607029/bq35100-parallel-battery-application

器件型号:BQ35100

大家好、

我们将使用两节并联的 LiSOCl2电池。 有一些问题、请提供帮助。

1.电池是并联的,但只有一个电池时可以打开系统。

插入第二节电池时、这是否会对容量估算产生任何影响? 如何调整容量?

2.如何配置电池的最大容量和电压? (电池为1440mAh/3V)

从数据表的表1中、寄存器0x3C-0x3D 是只读的。

这是用于配置设计容量和设计电压的正确寄存器吗?

(来自 BQ35100技术参考手册的表13-1。)

3.硬件布局更改时是否只需要进行工厂校准?

BQ35100中的默认模式是什么?

(来自技术参考手册)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉缺少图片。

    重新开机自检

    大家好、

    我们将使用两节并联的 LiSOCl2电池。 有一些问题、请提供帮助。

    1.电池是并联的,但只有一个电池时可以打开系统。

    插入第二节电池时、这是否会对容量估算产生任何影响? 如何调整容量?

    2.如何配置电池的最大容量和电压? (电池为1440mAh/3V)

    从数据表的表1中、寄存器0x3C-0x3D 是只读的。

    这是用于配置设计容量和设计电压的正确寄存器吗?

    (来自 BQ35100 技术参考手册的表13-1。)

    3.硬件布局更改时是否只需要进行工厂校准?

    BQ35100中的默认模式是什么

    (来自技术参考手册)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大多数人都是在7月4日假期外出。 我们应该在休息后回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:

    请提供帮助。
    因为我们需要知道 BQ35100是否可以工作。
    以及我们仅插入一节电池时的容量估算精度。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    我不认为可以连接两节亚硫酰电池、然后在监测计上只使用一节电池。 这是因为监测计必须测量电池电阻的变化率、并且在一个电池和两个电池并联时交替将导致测量结果终止。

    设计电压和设计容量是您对最大电压和容量进行编程的地方。
    需要校准电压、电流和温度测量值。 请参阅器件的 TRM 和 EVM 用户指南以了解正确的使用方法。 该器件处于非密封且完全访问状态。
    谢谢
    Onyx