This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:用作时钟监控器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607332/tps3813-used-as-clock-monitor

器件型号:TPS3813
主题中讨论的其他器件:TPS3850

大家好、

在我们的设计中、我们尝试使用 TPS3813K33DBVT 作为时钟监控 器、以验证是否存在连接到 WDI 输入的25Mhz 3.3 LVCMOS 时钟。

目标是、如果输入时钟不存在、则开漏输出应保持在低电平。  

我 通过将 WDR 和 WDT 分别连接到 GND 和 VDD 来尝试所有四种基本可能、但我始终会看到 输出定期复位...根据这些引脚的不同周期。

是否可以使用此设备执行此任务?

如果不可能、您能否建议我是否有具有相同封装的器件来执行此任务?

有什么建议吗?

此致

Alberto

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将审查此用例、并在7月5日星期三之前就此主题向您回复。

    谢谢

    Chintan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    通常、看门狗的功能是检查窗口内是否存在脉冲信号、并在窗口之外触发复位。 在下一个窗口中、器件输出将重新开始并再次检查。 您似乎需要锁存看门狗、这意味着看门狗在脉冲超出窗口时保持低电平、并将保持低电平、直到器件电源关闭然后打开? 在这种情况下、您可以使用 TPS3850并通过开漏缓冲器将/WDO 连接到 CRST。

    您能否提供反馈、说明您是否希望这样做?

    Michael