Other Parts Discussed in Thread: TPS3850
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3813 主题中讨论的其他器件:TPS3850
大家好、
在我们的设计中、我们尝试使用 TPS3813K33DBVT 作为时钟监控 器、以验证是否存在连接到 WDI 输入的25Mhz 3.3 LVCMOS 时钟。
目标是、如果输入时钟不存在、则开漏输出应保持在低电平。
我 通过将 WDR 和 WDT 分别连接到 GND 和 VDD 来尝试所有四种基本可能、但我始终会看到 输出定期复位...根据这些引脚的不同周期。
是否可以使用此设备执行此任务?
如果不可能、您能否建议我是否有具有相同封装的器件来执行此任务?
有什么建议吗?
此致
Alberto