This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:如果 SDA 和 SCL 的下降时间低于20ns、这是数据表中的最小值、有没有风险?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607730/tps23861-if-falling-time-of-sda-and-scl-is-low-than-20ns-which-is-the-min-value-in-datasheet-is-there-any-risk

器件型号:TPS23861

你(们)好

如果 SDA 和 SCL 的下降时间低于20ns、这是数据表中的最小值、有没有风险?

为什么 TPS23861具有最短时间限制?

现在、在客户的应用中、如何降低下降斜率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    客户需要确保 SCL 时钟频率不超过400kHz、数据设置时间和保持时间遵循数据表中的时序规格。  那么、低于20ns 的上升和下降时间不应成为问题。 谢谢。

    此致、

    一分钱