This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:由电池供电时、功耗是多少?

Guru**** 2585115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607200/bq25703a-when-powered-by-battery-what-the-power-consumption

器件型号:BQ25703A

由电池供电时、IC 和 MOSFET 的功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../bq25703a.pdf
    可在数据表规格表中找到静态电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当我的电池充满时、
    或温度过高或过低、
    我想关闭充电 IC、我应该如何操作?
    我没有看到这个 IC 只有通过 I2C 控制代码才有使能引脚?
    如果软件出现故障、会发生什么情况?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下拉 ILIM_HIZ 引脚可以停止转换器运行。