This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:LMR14020-Q1

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941-Q1, LMR14020-Q1, TPS92661-Q1, LM3489-Q1, TLC5941, LMR14020, LMR14020SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607669/lmr14020-q1-lmr14020-q1

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC5941-Q1TPS92661-Q1LM3489-Q1TLC5941LMR14020LMR14020SEVM

您好!

我们目前正在为客户开发 LED 驱动器;最终应用是汽车仪表板,计划大规模生产(大约500k /年)。

我们构建了一个评估板,该评估板由以下部分组成:

- 5个 RGB LED

-一个 LED 驱动器:TLC5941-Q1

-一个降压控制器: LMR14020-Q1

-所有汽车组件

该板由提供:

-用于 LED 驱动器的5V 电源(Vcc)

-用于 VIN 降压控制器的12V 电源(12V 汽车电池)

原理是降压控制器在其输出端产生5V 电压来为 LED 供电("V_LED"、位于阳极侧)、而连接在 LED 阴极上的 LED 驱动器输出可控制 LED 电流(点校正+灰度)。

当"V_LED"由5V 电源直接供电时、LED 驱动器在所有情况下精确控制所有 LED 电流(无论 VBAT、点校正或灰度值是多少)。

当"V_LED"由降压控制器输出(设置为5V)供电时,在某些情况下,LED 电流不正确,因为降压输出电压降至3或4V 以下;这取决于 VBAT/DOT 校正/灰度值:有时是正确的,有时是错误的。 LED 中的电流具有方波形状、我假设降压控制器在过高的负载瞬态期间难以控制电压。

查看其他 LED 驱动器数据表、我看到 LED 电源更喜欢"高侧感应迟滞降压电流源"、因为它们具有更高的电流控制带宽(例如:TPS92661-Q1、§8.1、第38页)、而 LMR14020-Q1是一款"降压转换器"。

这是否解释了在某些情况下电压调节不正确的原因?

我是否应该更好地使用 LM3489-Q1这是一种磁滞降压控制器?

或者我应该更好:

-避免使用 LED 驱动器中未直接包含的降压控制器,因为 TLC5941就是这样?

-... 并将"V_LED"直接连接到 VBAT 或使用线性电源?

最终系统要求为:

- TLC5941驱动器上使用的15个 LED 输出(LED 驱动器基准不会改变)

-每个 LED 的额定电流为20mA;最大电流为40mA

-系统由12V 电池供电

谢谢、

此致、

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julien、

    总负载电流为15x40=600mA 最大值 LMR14020输出可以通过适当的电路设计来处理此负载瞬态电流。
    因此它是12V 至5V/600mA 降压转换器
    LMR14020更喜欢哪种开关频率?
    输入12V VBAT 变化范围是多少? 8V 至16V?
    您对负载瞬态输出下冲的要求是什么?
    我可以根据上述应用要求帮助设计应用电路。 您可以应用一个 LMR14020SEVM 并针对您的应用修改电路。

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    感谢您的反馈。
    要回答您的问题:
    我没有更喜欢的开关频率,在1M 到2MHz 之间是可以的
    -12V VBAT 变化范围:7至16V
    -即使在最坏的情况下,我也必须能够控制我的 LED 电流;我的 LED 的 VF 最大值大约为3.7V;因此对于负载瞬态的输出下冲,我会说+/-0.5V 最大值

    为了精确地解决我的问题:当电流从50mA (例如)变为0A 时,并不总是精确地发生;就像有时降压控制器停止调节5V 一样,然后它重新开始调节。 由于 LM14020是异步降压(无内部低侧 MOSFET),因此在无负载情况发生时(I_LED = 0A)是否有可能使自举电容器不充电,从而导致 LM14020高侧 MOSFET 的某种停用? 然后,当 LED 电流不为零时,它允许自举电容器充电,降压转换器重新启动?

    我没有任何示波器屏幕可以向您展示、但如果您愿意、我可以看到一个。

    此致、
    Julien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julien、

    请向我发送 LMR14020前后的应用以及一些波形、例如 SW 节点、输出纹波(如果有)。

    正如您提到的、电路应该工作异常、输出电压可能会下降到3V 或4V、在空载条件下、纹波会下降到5%以下。

    请在运行期间通过示波器检查 LMR14020 VIN 引脚上的实际电压、并检查12V 电源的电流限制设置。

    请随时向我发送电子邮件、以进行更详细的讨论。

    B R
    Andy
    andy.chen@ti.com