This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:关于 GND 和 PGND 的连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607482/tps61027-about-the-connection-to-gnd-and-pgnd

器件型号:TPS61027

您好!

 

关于 TPS61027上的 GND 和 PGND、我的客户提出了一个问题。

(问题)

根据数据表、这些未按如下方式进行连接。


但在 TPS6120 EVM 用户指南中,这些组件按如下方式进行连接。

 


 

哪种连接最理想?

 

一般来说、我认为 GND 必须通过单点连接到 IC 的 PGND。

目前、它们连接到 GND 和 PGND。

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意你的意见。 有关 PCB 布局、请参阅 EVM。