This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22910A:充电路径中的 TPS22910A

Guru**** 2404085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607351/tps22910a-tps22910a-in-charging-path

器件型号:TPS22910A

你(们)好

请告诉我们您对以下配置的看法吗?

我们将使用 TPS22910A 来抑制电池泄漏。

充电
TPS22910A:导通状态
输入电压:4.2V
EN:4.2V
输出电压:4.2V (最大值)
电流:9mA

-不充电
TPS22910A:关闭状态
输入电压:0V
EN:0V
输出电压:4.2V (最大值)


此配置是否存在任何问题?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、na na78、

    TPS22910A 是一款低电平有效器件、这意味着当 VIN = 4.2V 时、器件将关闭。 这是您的配置问题。
    选择高电平有效的器件将在您的当前配置中工作。

    最棒的
    Nick