This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:FET 故障

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607206/ucc28070a-problem-about-fet-broken

器件型号:UCC28070A

客户正在评估 UCC28070A、并且 FAE 经常损坏。

如果客户状况下有修订点、请告知我。

----------------------

①Vin:200V、输出电压:420V、输出电流:大约1A (400W)

②Switching 频率:47kHz

③Circuit 基于应用手册 slua479、差异如下。

・客户不使用 FET 驱动器。 (UCC28070A 直接信号)

⇒我认为不使用 FET 驱动器是主要原因。

・FET 是 Toshiba TK12A50D

・Trans 为客户原始值,36:1

④Test 点和波形见下面的附件。

----------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Satoshi

    我倾向于同意您的意见-缺少栅极驱动器很可能是问题的原因。 客户应仔细查看 GDA 和 GDB 规格-尤其是峰值电流。 然后测量流入 MOSFET 栅极的电流。 可能是电流不够大、无法足够快地为 MOSFET 栅极充电、从而保持低开关损耗、然后 MOSFET 会因过热而发生故障。

    我建议客户添加驱动程序并重新测试。

    此致
    Colin