This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138OL40EVM-032:可以访问 EVM、但未找到器件!

Guru**** 2561960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138OL40EVM-032, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607221/ucd3138ol40evm-032-can-t-access-to-evm-no-devices-found

器件型号:UCD3138OL40EVM-032
主题中讨论的其他器件: UCD3138

你好

我们正在尝试将 UCD3138OL40EVM-032与 PC 相连。 但在最好的情况下、我们得到了下一幅图像。

我们已经尝试了下一个操作系统:

Linux Debian 8.
   ccs_setup_linux64_7.2.0.00013.bin 已安装
       软件默认连接到 Blackhawk LAN560仿真器0、但我们有另一个 JTAG。
       在 CCS 项目中、我们无法验证连接、列表中没有一个情况不起作用。
       我们接下来应该如何处理它?

   我们找不到适用于 Linux 的 TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.20。

Linux Debian 7

   ccs_setup_linux64_7.2.0.00013.bin 尚未安装。

   ccs_setup_linux64_6.2.0.00050.bin 已安装。
       引导日志:

log4j:warn 找不到用于 logger (org.eclipse.jjjit.util.log)的应用程序。
log4j:warn 请正确初始化 log4j 系统。
dvtLogOptions.xml 不存在 

      创建新项目时出现分段错误。

   我们找不到适用于 Linux 的 TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.20。

Windows 10
   TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.20.exe 已安装且工作正常 - xml 中存在一些问题
   UCD3xxx 器件 GUI 在 ROM 模式下扫描器件并通知其已准备好进行刷写、但在程序模式下找不到任何内容。
   SMBus/I2C/SAA 工具永久无法执行任何操作。
   Fusion Digital Studio 扫描、但未找到任何内容-未找到器件、之后我们可以进入离线模式。
   如果为 UCD31xxx 保存示例工程并使用另一个名称重新保存、则在下次尝试打开该工程时出错。 Fusion Digital Studio 出现错误-带有负索引的 XML。

   ccs_setup_linux64_7.2.0.00013.bin 尚未安装。
   ccs_setup_linux64_6.2.0.00050.bin 已安装。
       UCD3138编译的空项目存在一些问题、可以通过链接器脚本修复。
       但仍然不清楚如何连接到 EVM 以及如何闪存器件。
       当我们创建新的 CCS 项目时、没有一个连接案例有效。

Windows 7
   TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.20.exe 已安装。
   结果与 Windows 10相同-没有连接、但没有崩溃。

Windows Vista
   ccs_setup_linux64_6.2.0.00050.bin 尚未安装。
   Fusion Digital Studio 无法找到器件- 未找到器件、
   UCD3xxx 器件 GUI 只能在 ROM 模式下找到器件。

如何将此 EVM 与 IDE 连接?