主题中讨论的其他器件:TPS65982DMC、
我将在 TB4器件设计中使用 TPS65988DKRSHR 替换 CYPD5235-96BZXI、该设计基于基于 Intel GR 的参考设计。 我需要一个符号、其中每个引脚按描述分组并标记、和/或附带说明每个引脚固件功能的文档。 需要这样才能将器件集成到现有参考设计中。 遗憾的是、TI 支持页面上的符号不有用。 此外、我需要一个指向固件开发工具的指针。 以及此任务的任何相关应用程序信息。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将在 TB4器件设计中使用 TPS65988DKRSHR 替换 CYPD5235-96BZXI、该设计基于基于 Intel GR 的参考设计。 我需要一个符号、其中每个引脚按描述分组并标记、和/或附带说明每个引脚固件功能的文档。 需要这样才能将器件集成到现有参考设计中。 遗憾的是、TI 支持页面上的符号不有用。 此外、我需要一个指向固件开发工具的指针。 以及此任务的任何相关应用程序信息。 谢谢。
尊敬的 Chris:
如果您还没有、我建议阅读 TPS65988DDK 和 TPS65982DMC 的数据表、以了解引脚功能及其应用的其他详细信息。
我们还提供了 GUI 教程系列、其中介绍了使用应用程序自定义工具配置 PD 控制器的基础知识、链接如下: https://training.ti.com/how-evaluate-and-configure-our-usb-type-c-pd-controllers
谢谢、此致、
林德华
TPS65988DDK 数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65988dk.pdf?ts=1670984936305&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988DK
E2E 主题关于 Gorilla Creek: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007481/tps65982dmc-firmware-to-be-used-with-gorilla-creek-reference-design
尊敬的 Chris:
很高兴在这里提供帮助。 请通过以下链接提交申请、以获取 所需信息。 我将授予您访问权限。 此外、仅供参考、我们还采用了英特尔的 Gorilla Creek 参考设计。 我建议通过 利用您提到的 CYPD 的 Gatkex Creek 参考设计申请并遵循该参考设计。
谢谢 Matthew。 在与英特尔进行详细讨论后、我们选择了 Gatkex Creek。 他们推荐反对 Gorilla Creek。 设计基本上已经完成、因此无论如何太晚了。 它有一个 UFP 和一个 DFP 以及一个 PCIe 连接器。 这就是端口。 我们不需要 Delta 桥接器、以太网、SD 卡接口等 。0W 至 UFP、15W 至 DFP。
我看到 Gorilla Cr 具有 TPS65988DK 和 TPS65982DMC 的良好符号。 这对于从 Cypress 迁移到 TI 非常有帮助。 在接下来的几周内、我肯定需要对设计进行审查、然后才能进入布局。 希望您的团队可以腾出资源。 再次感谢。