This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:需要 TPS65988DK 的应用信息

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179996/tps65988dk-need-applications-info-for-tps65988dk

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65982DMC

我将在 TB4器件设计中使用 TPS65988DKRSHR 替换 CYPD5235-96BZXI、该设计基于基于 Intel GR 的参考设计。  我需要一个符号、其中每个引脚按描述分组并标记、和/或附带说明每个引脚固件功能的文档。  需要这样才能将器件集成到现有参考设计中。  遗憾的是、TI 支持页面上的符号不有用。  此外、我需要一个指向固件开发工具的指针。  以及此任务的任何相关应用程序信息。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于从 CY7C65219更改为 TPS65982DMC、我有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果您还没有、我建议阅读 TPS65988DDK 和 TPS65982DMC 的数据表、以了解引脚功能及其应用的其他详细信息。  

    我们还提供了 GUI 教程系列、其中介绍了使用应用程序自定义工具配置 PD 控制器的基础知识、链接如下: https://training.ti.com/how-evaluate-and-configure-our-usb-type-c-pd-controllers 

    谢谢、此致、

    林德华

    TPS65988DDK 数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65988dk.pdf?ts=1670984936305&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988DK 

    TPS65982DMC: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65982dmc.pdf?ts=1670985059589&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65982DMC 

    E2E 主题关于 Gorilla Creek: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007481/tps65982dmc-firmware-to-be-used-with-gorilla-creek-reference-design 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Raymond。  我将尽力在两家制造商之间关联引脚功能。  我发现数据表中的许多引脚说明难以解释。  这适用于基于 Gatkex Creek 的设计、0W 至 UFP、15W 至 DFP。  您能否提供下载工具的链接?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我将与我们产品营销团队的某个人联系、帮助您安装工具。  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很高兴在这里提供帮助。 请通过以下链接提交申请、以获取 所需信息。 我将授予您访问权限。 此外、仅供参考、我们还采用了英特尔的 Gorilla Creek 参考设计。 我建议通过 利用您提到的 CYPD 的 Gatkex Creek 参考设计申请并遵循该参考设计。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=302387∏_no=TBTDEVICE-DESIGN&ref_url=app_psil_pi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew。  在与英特尔进行详细讨论后、我们选择了 Gatkex Creek。  他们推荐反对 Gorilla Creek。  设计基本上已经完成、因此无论如何太晚了。  它有一个 UFP 和一个 DFP 以及一个 PCIe 连接器。  这就是端口。  我们不需要 Delta 桥接器、以太网、SD 卡接口等 。0W 至 UFP、15W 至 DFP。  

    我看到 Gorilla Cr 具有 TPS65988DK 和 TPS65982DMC 的良好符号。  这对于从 Cypress 迁移到 TI 非常有帮助。  在接下来的几周内、我肯定需要对设计进行审查、然后才能进入布局。  希望您的团队可以腾出资源。  再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 在这种情况下、您仍希望至少在 PD 部分利用 Gorilla Creek。 如您所述、有一些有关我们的 FW BKC 等的有用材料和文档 我将留意您对988DK 材料的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 Raymond、

    3Q20 Dev CONF 新闻简报提到"Gorilla Creek TPS65988DK 实现的 GUI 视频演练"。  但是、在与我共享的19个相关的安全 TBTDEVICE-DESNICE 设计文件中、没有一个包含视频演练。  请给我指向该文件吗?  

    此外、在布局之前、我可以与谁合作来查看原理图设计(ASAP)?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很遗憾、我不确定您所指的文件是什么、您能否澄清3Q20 Dev CONF 新闻简报意味着什么? 如 Raymond 所述并链接到上面、我们的网站上提供了 GUI 教程、可帮助您快速入门。

    关于原理图设计审查、我已通知我们的应用团队、他们将与您联系以提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    从我们的应用团队到 Brandon 购物以支持您的设计审查、您能否提供原理图?  

    谢谢、此致、
    林德华