This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:是否建议将 TPS63900/TPS63901用于纽扣电池稳压?

Guru**** 2512035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TLV61220, TPS61094, TPS63901, TPS610986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183542/tps63900-are-the-tps63900-tps63901-recommended-for-coin-cell-battery-regulation

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: TLV61220TPS61094TPS63901TPS610986

我们将关闭625mAHr 纽扣电池、因此静态电流当然至关重要。 TPS63900/1 具有非常低的静态电流和高峰值电流。 是否建议将其用于纽扣电池设计? 如果不是、您会推荐什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    我认为 TPS63900比其他器件更适合。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您回来。 我对 TPS63900的关注在于其高峰值电流过高、这不能使其适合纽扣电池。 这是否意味着我需要在纽扣电池上放置更多电容、以满足更高的电流需求?

    我研究过的其他可调节输出 TI 稳压器特别指出了如何与纽扣电池配合使用:TPS61094、TPS61099x、TLV61220、TPS6122x。 还查看了一些输出特定电压的纽扣电池稳压器。 它们都具有更高的静态电流。

    所有这一切的原因是 TPS63900目前不采用 WSON (10)封装。 我们被告知它采用0.35mm BGA 封装、其中一个焊球上需要焊盘中的过孔、这当然会增加我们的成本。 这是真的吗?

    新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS63901采用 WCSP (12)封装、需要在焊盘中使用过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    新年快乐!

    关于过孔、我担心如下图所示是正确的。  引脚 CFG1需要一个过孔来连接。

    是的、如果您具有短脉冲负载、输入端的更多电容器将有所帮助。 纽扣电池和输入电容器之间的附加电阻器也可能有所帮助。 但是、当发生瞬态负载时、该斜率会导致输入端的效率较差且压降较高。

    此外、似乎还有 高漏极系列纽扣电池、其内部阻抗较低、如下所示。 它会有所帮助吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将根据 您的建议以及 我所做的其他研究,添加与纽扣电池并联的电容。 我们可以考虑使用 LR44R 来实现快速接通和放电。

    我们不会使用 TPS63901、因为它需要在焊盘中进行激光钻孔、PCB 成本增加了~30%。 考虑到我们每年将看到超过100、000件商品、这些商品会迅速增加。

    如上所述、我还一直在寻找 TI 和 Analog Devices/Maxim 提供的其他更高静态电流控制器选项。 当然这意味着纽扣电池不会持续那么长的时间。 我避免使用不指定电池的 IC。 但即使是"电池"、也往往意味着比"纽扣电池"更大的东西。 因此、我的第一个偏好是提到"纽扣电池"的控制器 IC、特别是锂离子电池。

    我们需要一个625mAhr 锂离子纽扣电池提供3.3VDC @ 200mA 的短时脉冲供电、具有很长的死区时间。 输出选项需要4VDC @ 200mA。 更喜欢使能控制。 静态电流< 25uA。

    我 要查看的 TI IC 包括:

    • 输出过低
      • TPS613221A (3.3V 固定电压、~114mA–过低)
      • TPS610986 (3.3V、100mA–过低(主升压))
    • TPS610994 / TPS610996 (3.3V/4.5V 固定电压、 ~0.2A)

    您是通过这种方式读取这些 IC 的规格吗? 您是否推荐其他 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    我想对您的问题进行如下总结、请帮助检查它们是否正确。

    • 专为纽扣电池设计的器件更好
    • 输入--3.3VDC @ 200mA 输出--4VDC @ 200mA
    • 器件具有较低的静态电流、峰值电流限制越低越好。  
    • 您能告诉我突发时间将持续多长时间吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    输入:

    • 锂离子纽扣电池、625mAHr
    • 纽扣电池在新电池时的工作电压范围约为3.0V 至3.1V、在被视为无电之前降至近2.0V。

    输出

    • 稳压输出为3.3VDC @ 200mA
    • 首选300mA 输出电流、400mA 输出电流将更好。
    • 电源静态电流在最坏情况下的总电流小于35uA

    附加控制

    •  我们强烈建议使用使能硬件控制来打开和关闭电源

    操作

    • 具有 硬件 控制的特性、可选择4.0VDC 输出@ 200mA (首选、不需要)
    • 外部电路将从 控制器汲取高达100mA 至150mA 的电流、持续 4-5秒、然后关闭15至30分钟、可能会更长。

    我运行 WEBENCH 电源设计器以查找符合以下标准的设计:

    • 将使用上面列出的输入生成这些输出
    • 效率>= 75%
    • 升压或降压/升压
    • 输出纹波<= 59mV

    问题在于找到可以依靠纽扣电池运行的 IC、而不是大型电池或无限电源。

    WEBENCH 使用上述参数提出了多种设计。 通过查看 最大静态电流(IQ)列表、我得出了以下结果。 输出电流基于各个规格以及 器件的功能。

    1. TPS613221A (3.3V 固定电压、~114mA 输出电流–过低、Iq = 10uA)
    2. TPS610986 (3.3V、100mA 输出–过低(主升压)、Iq = 23uA)-无库存
    3. TPS610994 / TPS610996 (3.3V/4.5V 固定电压、 ~200mA 输出电流、Iq = 1.6uA)-极少可用

    您是否同意上述数字?

    您是否推荐 使用锂离子纽扣电池的任何其他低静态电流直流/直流控制器?

    从输出引脚到反馈引脚的电阻分压器、可调节稳压器具有高得多的静态电流。 50uA 以上、太高。 我更喜欢这种类型、因为我可以使用 MOSFET 开关来选择不同的电阻分压器分压比、从而从3.3VDC 切换到4VDC。

    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    为什么 TI 能够有效地停止使用 TPS63900? 截至2024年4月7日、每个 Digi-Key 不可用。 它提供了一个我们可以轻松使用的封装、具有可调节输入电流限制、可调节输出、能够提供400mA 输出-这意味着我需要添加更多电容器。 我们无法使用 TPS63901封装。

    感谢您在这方面的所有帮助。 我需要立即解决此问题、并将开发板放入制造和组装过程中、使其具有低 Iq 部件、该部件在脱离锂离子纽扣电池的100mA 至150mA 电流下输出3.3V 电压。