主题中讨论的其他器件:TPS3435
大家好、
这是 Jayden、我的客户正在评估 TPS3823A-33DBVR。 我对 WDI 引脚有两个问题。
应用是缓冲器(输出)+电阻器+ WDI 引脚。
Q1:当我需要关闭看门狗时、 当 WDI 输入引脚被判定为高阻抗时、允许消耗/灌入的泄漏电流值是多少? 在数据表中、仅给出了 WDI 在高电平和低电平下允许的拉电流/灌电流、如下所示。 小于15uA 的泄漏电流是否可视为高阻抗?
Q2:当我需要启用看门狗功能时、尤其是当之前的缓冲器输出3.3V 高电平电压时、因为还需要确保看门狗 WDI 引脚能够接收足够的 VIH 阈值、即0.7 * 3.3V=2.3V。 因此 、我需要知道 WDI 引脚的阻抗值是在提供3.3V 电源时、以确定 我在上面施加的串联电阻值?
或者可能没有必要将电阻串联到缓冲器和 WDI 之间?
非常感谢。
BRS
Jayden