This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:BQ25125YFPR 充电器故障

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134495/bq25125-bq25125yfpr-charger-fault

器件型号:BQ25125

当充电器输入端的输入电压较低时、状态寄存器中会出现故障。 请注意、该电压不会很低、以至于会触发欠压状态。 当我查看故障寄存器时、没有故障、根据数据表、这将指示 ILIM 故障。 但是、我已经使用电流表和示波器以及电流感应电阻器来监控电流、并且看不到任何会使 ILIM 跳闸的电流值(400mA)

我怀疑发生故障的输入电压取决于电池的 SOC。 此外、它似乎与 Vsleep 阈值相关。 例如、如果我有一个3.706V 的电池、Vsleep 的定义决定了它将在 VIN 3.771和3.826之间进入睡眠状态。 在3.78V 的输入电压下发生故障。

我怀疑我们正在进入这个 Vslp 状态。 我想知道输入 Vslp 是否会导致充电器状态寄存器中出现故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    根据您的指示、报告的故障和充电暂停最有可能是由于进入睡眠模式。 您可以通过将 VIN 升高到高于 Vsleep + Vbat 并确认故障不再报告来进行确认。 我看到数据表似乎表明这必然是 ILIM 故障、但我 认为这种情况并非如此。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    这也是我的想法。 我已经看到器件在退出睡眠状态后退出故障状态。 我主要想确认、进入睡眠状态可能会导致 IC 上出现故障状态。

    我要解决的下一个问题是、是什么是导致输入源出现这些故障状态的问题。 为了有效地解决这一问题、我希望确保根本原因实际上是这种睡眠状态、而不是 ILIM 所缺少的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    这是可以理解的、很抱歉造成了混乱。 请告诉我、如果有任何其他我可以帮助解决此问题的地方、请告诉我。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    是的、我正在寻找 TI 的一些其他确认信息、即这是故障标志的真实原因。 是否有任何类型的附加文档会记录此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    只有当您从电源汲取接近 ILIM 电流时、ILIM 才会发挥作用。 ILIM 由您在任何 I2C 交互之前选择的外部 ILIM 电阻器定义。 一旦 I2C 交互发生、退出默认模式、ILIM 现在由 ILIM 寄存器值定义。 默认情况下、该寄存器的值为50mA。 必须将其写入以将其增加至您可能需要的最高400mA 的电流。

    数据表的睡眠模式部分表示、虽然其他寄存器中没有其他位指示它可能处于睡眠模式、但它将导致报告充电状态的故障位。 我认为 BQ25125数据表中有关 ILIM 故障的行可能 不是必需的、因为睡眠模式也会导致此状态。 基于似乎取决于 VIN 的故障、我认为可以假设这与睡眠模式相关。

    我 也在我的工作台上确认了这种行为。 根据您对 IIN 的测量值、该值未接近 ILIM、这是故障标志的合理原因。 您可以在设置中确认 VPMID 在此情况下跟踪电池电压、这表示 在睡眠模式下已按预期启用电池放电 FET。  

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    非常感谢您在这方面的帮助。 最好在文档中查看该注释。 我以前没收到过这种情况。 您也可以听到自己成功地重现问题。 我将执行您提到的测试、以进一步确认行为。

    您能不能告知轮询充电器 IC 的处理器是否能够区分 ILIM 或睡眠状态故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    仅通过 I2C、我不认为有办法区分这两者、但/PG 信号可以在 VIN < VBAT + VSLP 时变为高电平时提供上下文、但只要 VIN 足够高以提供充电电流、就应该为低电平。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的所有帮助。 很抱歉我的答复很晚了。 我们最后进行了一次跟进。 我注意到、当电源上的电流受到限制时、会导致电压下降(如预期的那样)。 根据该电流的限制程度、它会导致振荡周期、其中充电器会频繁关闭和打开、并记录故障。 但是、该器件不会切换 PG 引脚。 我的假设是它进入睡眠状态、但退出过快而无法切换 PG? 您能否提供有关此问题的任何见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    您是否能够提供输入电压的波形? 我想看看振荡的频率以及它振荡的电压。 此外、电源电流限制在多少、SYS 和 PMID 上的充电电流和电流消耗是多少? 最后、记录的故障是什么

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    这是显示纹波的交流耦合输入波形。 该纹波以4V 为中心。 需要注意的其他一些事项:

    电池电压为~3.765V。

    当电源电流限制为40mA 时、发生振荡

    振荡为35.7Hz、200mVpp 纹波。

    我看到的最大电流消耗为71mA。

    在状态寄存器中检测到故障

    故障寄存器记录0x0c、表示未检测到故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我将尝试在我的一侧重新创建此设置、并尝试找到原因。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我在重新创建行为时无法看到这一点。 在进一步的情况下、当电源电流限制在快速充电电流以下时、电源电压将下降、直到达到 VINDPM 阈值。 此时、充电器将停止消耗额外的功率、因此电源应在此电流和电压下保持稳定。

    您能否使用不同的电源重新尝试此测试、并查看行为是否仍然存在?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我将重新测试。 查看我们的 FW、我们实际上没有启用 VINDPM。 这是您在测试期间启用的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    VINDPM 在我的测试期间被启用。 此功能主要用于帮助解决 PS 电流受限等情况、因此如果这是可能的情况、这可能很有用。 我也可以在禁用 VINDPM 的情况下再次尝试我的测试。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您是否有幸在禁用 VINDPM 的情况下进行了重新测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    遗憾的是、我最近未能对此进行测试。 我将在星期一之前这样做并作出答复。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    更新后、我无法重新创建您在禁用 VINDPM 的情况下看到的振荡。 我已经将快速充电和 ILIM 分别设置为200mA 和400mA、但是、当电流限制在各种电流限制时、我无法重新创建振荡。 您是否已使用其他电源再次尝试此测试? 在 ILIM、快速充电电流、输入和输出电压方面、以及器件是否处于主机模式与默认模式之间、您的测试条件是什么?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我将在您的问题上回圈

    供我们参考、为什么在启动时禁用 VINDPM。 我看到数据表提到它适用于放电电池、但我不确定这有何重要意义。 电池电压是否过低、以至于卡在 VINDPM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    VINDPM 被禁用以允许充电和电流从一个低压源中被拉取。 对于放电的电池而言、大多数情况下都很有用、因为只有 在电池充分放电时、低电压源才有用。 如果电池具有高电压、则低压源可能会简单地进入睡眠模式。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我想检查这里、看看是否有任何更新。 我们无法重新创建您的振荡、并希望查看您是否在其他电源上具有相同的行为?

    如果您对 VINDPM 有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Anthony Pham