当充电器输入端的输入电压较低时、状态寄存器中会出现故障。 请注意、该电压不会很低、以至于会触发欠压状态。 当我查看故障寄存器时、没有故障、根据数据表、这将指示 ILIM 故障。 但是、我已经使用电流表和示波器以及电流感应电阻器来监控电流、并且看不到任何会使 ILIM 跳闸的电流值(400mA)
我怀疑发生故障的输入电压取决于电池的 SOC。 此外、它似乎与 Vsleep 阈值相关。 例如、如果我有一个3.706V 的电池、Vsleep 的定义决定了它将在 VIN 3.771和3.826之间进入睡眠状态。 在3.78V 的输入电压下发生故障。
我怀疑我们正在进入这个 Vslp 状态。 我想知道输入 Vslp 是否会导致充电器状态寄存器中出现故障