大家好、
让我们继续 讨论。
数据表似乎与标准不同、对吧? 对此需要考虑什么?


2. 如果 I2C 速率仅在100KHz 时使用、是否可以根据红色框中的值放宽和设计该要求? 还是我们应该严格遵守数据表的范围?

TPS23861的 I2C 输入具有施密特触发输入、阈值为0.9V 和2.1V。 这是否意味着0.9V-2.1V 之间的任何跳变都不会导致错误?

此致
Charlie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
让我们继续 讨论。
数据表似乎与标准不同、对吧? 对此需要考虑什么?


2. 如果 I2C 速率仅在100KHz 时使用、是否可以根据红色框中的值放宽和设计该要求? 还是我们应该严格遵守数据表的范围?

TPS23861的 I2C 输入具有施密特触发输入、阈值为0.9V 和2.1V。 这是否意味着0.9V-2.1V 之间的任何跳变都不会导致错误?

此致
Charlie
您好、Charlie、
是 的、TPS23861的上升和下降时间要求 比 i2c 标准更严格。
关于#1和#2、请注意 TPS23861的最小/最大要求在 i2c 标准的标准(100KHz)和快速(400kHz)速度的最小/最大规格范围内。 在这两种模式下、我建议您坚持使用 Tps23861数据表中指定的参数、以避免与 Tps23861和 i2c 主器件发生通信问题。
关于#3、寄存器 A 逻辑高电平输入所需的最小输入电压(VIH)为2.1V。 寄存器 A 逻辑低电平所需的最大输入电压(VIL)为0.9V。 对于这两个参数、有一个0.17V 的迟滞(VIT_HYS)来防止信号上的噪声被记录为逻辑电平的变化。 因此、如果您在阈值0.9V 和2.1V 附近遇到大于0.17V 的噪声、则会导致通信问题。
此致、
西贡达