This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861的 I2C

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183818/tps23861-the-i2c-of-tps23861

器件型号:TPS23861

大家好、

让我们继续 讨论

数据表似乎与标准不同、对吧?  对此需要考虑什么?

2.  如果 I2C 速率仅在100KHz 时使用、是否可以根据红色框中的值放宽和设计该要求?  还是我们应该严格遵守数据表的范围?

 TPS23861的 I2C 输入具有施密特触发输入、阈值为0.9V 和2.1V。 这是否意味着0.9V-2.1V 之间的任何跳变都不会导致错误?

此致

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    是 的、TPS23861的上升和下降时间要求 比 i2c 标准更严格。  

    关于#1和#2、请注意 TPS23861的最小/最大要求在  i2c 标准的标准(100KHz)和快速(400kHz)速度的最小/最大规格范围内。 在这两种模式下、我建议您坚持使用 Tps23861数据表中指定的参数、以避免与 Tps23861和 i2c 主器件发生通信问题。  

    关于#3、寄存器 A 逻辑高电平输入所需的最小输入电压(VIH)为2.1V。 寄存器 A 逻辑低电平所需的最大输入电压(VIL)为0.9V。 对于这两个参数、有一个0.17V 的迟滞(VIT_HYS)来防止信号上的噪声被记录为逻辑电平的变化。  因此、如果您在阈值0.9V 和2.1V 附近遇到大于0.17V 的噪声、则会导致通信问题。  

    此致、

    西贡达