This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84259:TPS84259原理图审阅

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183118/tps84259-tps84259-schematic-review

器件型号:TPS84259

您好 BU 朋友、

您可以帮助查看 TPS84259的原理图吗?

VIN 为12V、Vout=-5V;客户告诉我输出仅为-0.794V、而不是-5V。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    仔细检查组件值。  确保连接到 VADJ 的电阻器未短接或开路。

    此外、请确保负载不会太重。  尝试在无负载的情况下启动。

    请监控相位引脚上的电压、并向我们展示其外观。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢