This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:外部温度精度计算

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638230/bq76930-external-temperature-accuracy-calculations

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350

大家好、

我的客户正在为 BQ76930计算温度精度。 数据表中说明了以下内容:

使用 BQ78350系数计算器:

他的问题是:

R_TH 是否使用第一次剪切和粘贴中的公式计算得出?
由于内部10K 电阻器的精度为+3%、如何将其放入计算器中? 我是否会将计算器的 R_th 的容差设置为3%? 这是补偿内部精度的正确方法吗?

您能提供反馈吗?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、
    请参阅电子表格中的计算器说明。 通常只更改黄色框。
    R_TH 18000内置于参数算法中、通常不会更改。 针对10k 与18k 的校正内置于 bq78350固件中。
    R_TH 上的容差不会更改系数、如果您希望看到更改容差后的预期容差、则可以应用 bq76930数据表中的值。 使用%、因此 R_TH 不是问题。