This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:反向电流保护

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184578/tlv707-reverse-current-protection

器件型号:TLV707
主题中讨论的其他器件: TPS7A20

您好、支持团队、

客户询问 、由于数据表上的绝对最大 VOUT 规格、TLV707是否在 VIN 和 VOUT 之间具有内部反向电流保护。 我假设 TLV707没有反向电流保护、因为内部方框图显示了内部寄生二极管。 这是拼写错误吗?

TLV707

客户指出、如果拼写错误、TLV707应使用 TPS7A20等说明。 或者 TLV707是否有任何具体原因进行描述?

TPS7A20

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    TLV707没有内部反向电流保护、因此适合使用类似于 TPS7A20的 VOUT 最大值。 我不知道为什么这样列出、但如果我不得不想、我会认为这是因为 TLV707是在2011年发布的、并且规格不断改进、以便更清楚地定义。 我将记下对其进行更新。

    此致、

    Nick