请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的团队:
我的客户正在使用 Webench 验证其设计。
但 Webench 提到 Cout 额定电压需要162V。
您能否帮助仔细检查原因?
我认为100V 应该足够了。
- Vin => 36~60V,但组件额定值需要高达100V
- Vout => 53.5~57V、55V-典型值
- I OUT => 2A、