This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PMIC (TPS6590377ZWSR)电源正常信号拉低

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738631/am5728-pmic-tps6590377zwsr-power-good-signal-pull-low

器件型号:AM5728

设计

  在 AM5728板上的-40°温度下进行测试时、PMIC (TPS6590377ZWSR)的"电源正常"信号会拉低至0.2V (低脉冲宽度约为2.6us)。 它是基于 AM572X 工业开发套件开发的。 因此、我们在 IDK 板上测试了"电源正常"信号("电源正常"信号在 IDK 板上没有连接)、为了保持与我们的板相同、我们在 VRTC_OUT 上添加了一个10K 拉高电阻器)、 在  IDK 板上的-40°温度下进行测试时、"电源正常"信号也会被拉低至1.25V (低脉冲宽度约为2.6us)。 现在我们将检查 PMIC 的 SMPS 输出、如果有任何异常?、您能给我们一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:

    感谢您关注 TI 器件。 您的问题已分配给设备专家。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    默认情况下,PowerGood 仅监控 SMPS12。 您是否已解除屏蔽任何其他电源轨或仅监控 SMPS12? 如果您仅监控 SMPS12、则必须了解 SMPS12在拉低 POWERGOOD 信号时的电流和电压情况。

    您能否在 POWERGOOD 变低时测量 SMPS12的电流和电压?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     我们  遵循 IDK 板的 POWERGOOD 控制模式。 当我们在-40°下进行测试时、IDK 板也会被拉低。

     2、我们测试了所有 SMPS 电源轨、没有 拉低。

     3、目前为止还不能测量电流。 但我们在条件下测试、只插入 SD 卡(从 SD 卡启动、进入登录界面、没有任何软件和外围设备正在运行)。  

    我们希望您能给我们更多的建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用了示波器? SMPS 电源轨不必关闭即可使 POWERGOOD 变为低电平、它可能是触发 POWERGOOD 的压降(典型值为~12%)。

    POWERGOOD 切换时处理器是否复位?

    您能否同时在示波器上监控 VRTC、SMPS 1_SW、SMPS2_SW 和 POWERGOOD、并保存随后 POWERGOOD 变为低电平的快照?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     1. 是的,我们使用了示波器。  如果 SMPS1/2被丢弃或关闭、POWERGOOD 将变为低电平、对吗?  

     2. 电源正常变为低电平(在低温下仅变为低电平大约2.63us)、处理器未复位。

     我们 分别测量了所有 SMPS 轨和 VRTC。 他们似乎很好。 °,、SMPS6 (AM5728的 VDD_GPU)在-40 μ s 内°200mV、25 μ s 内噪声约为100mV。

    现在、我们将同时监控 VRTC 和 POWERGOOD、下一步、我们将根据您的建议监控 SMPS1/2和 POWERGOOD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.如果 SMPS12电压下降或关断或 SMPS12电流过高,POWERGOOD 将变为低电平。

    2.根据我的理解,您表示处理器在此期间正在运行。 您能否在 POWERGOOD 变为低电平期间(包括 SMPS1_SW、SMPS2_SW、POWERGOOD、负载电流)获取电流的示波器截图?

    3.如果您可以分享您拍摄的示波器照片,以便我更好地了解您的系统中正在发生的情况,那将会非常有帮助。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

       我们现在无法测量电流。 但我们在条件下测试、只插入 SD 卡(从 SD 卡启动、进入登录界面、没有任何软件和外围设备正在运行)。  

    因此、我想负载电流不应太高。

      示波器截图如下所示。 通道1 (黄色)是 POWERGOOD 信号、通道2是 VRTC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    了解 POWERGOOD 变低期间负载发生的情况仍然非常有帮助。

    您能否在 POWERGOOD 变为低电平期间(包括 SMPS1_SW、SMPS2_SW、POWERGOOD、负载电流)获取电流的示波器截图?

    如果不能包含负载电流、是否可以包含 SW 引脚? 了解此事件发生时是否发生负载瞬态行为将非常有帮助。 理想情况下、查看负载电流可以获得最多的信息。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      示波器截图如下所示。 通道1 (黄色)是 POWERGOOD 信号、通道2是 SMPS1/2 (VDD_MPU)。  我们现在测量 SW 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     通道1 (黄色)是 POWERGOOD 信号、通道2 (蓝色)是 SW 引脚

    SMPS1_SW

    SMPS2_SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢这些示波器截图。 我正在我们的实验室中重现这种行为。 我将在本周结束前提供更新。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认-这是否仅在低温时发生? 您是否在室温下看到此行为? 打开设备后、POWERGOOD 需要多长时间才能实现此行为?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      是的、它在-40°,时发生、 即使在-20°时也不会在室温下发生。 在打开器件的四小时内就会发生这种情况。 有时、这种情况会在一个小时内发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有针对该问题的更新? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我正在努力了解您的系统中正在发生什么、以便在低温下生成此 POWERGOOD 事件。 您是否在 PMIC 上有负载? 处理器是否正在运行?

    发生 POWERGOOD 事件时、您能否捕获 SMPS1和 SMPS2的电感器电流? 您可以将电感器放在一侧并添加电流环路来测量电流。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     抱歉、我们无法在实验中捕获电流。 PMIC 作为 IDK 板为处理器提供源。 我们只从 micro-SD 卡启动,启动后,等待 Linux 上的登录界面,没有任何其他设备在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认-您的处理器是在这些测量期间运行还是处于复位状态? 如果可以在一侧安装电感器(在 SMPS1电源轨的输出端)并添加电流环路、它将提供有关系统中发生的情况的更多信息。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是的、处理器正在运行、系统已准备就绪。 处理器未复位。 但 POWERGOOG 信号被下拉。 在 IDK 板上也会在低温(-40°)下发生这种情况,您是否可以重新复制它? 很抱歉、我们无法在实验中监控电流。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、如果不进行电流测量、我们无法验证您的系统中为什么会发生 POWERGOOD 事件。 PowerGood 始终监控电流限制。 如果不测量电流、我们将无法确定您的系统是否在低温下短暂达到电流限值。

    PMIC 上的电流负载在很大程度上取决于与处理器配合使用的软件以及处理器正在进行的计算。 如果我不知道您的系统所观察的负载分布、就无法重现此场景。

    如果您不想在系统设计中使用此 POWERGOOD 事件、我建议您不要使用 POWERGOOD、也不要屏蔽 POWERGOOD_SMPS1监控功能。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们在 IDK 板上测试了"电源正常"信号("电源正常"信号在 IDK 板上没有连接)、为了保持与我们的板相同、我们在 VRTC_OUT 上添加了一个10K 拉高电阻器)、 在  IDK 板上的-40°温度下进行测试时、"电源正常"信号也会被拉低至1.25V (低脉冲宽度约为2.6us)。 这是  示波器截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我知道您在 IDK 板上看到了这种行为。 但是、您仍需要测量电流、以了解 SMPS12电压轨是否达到电流限值。 电流取决于处理器正在执行的活动和电路板上运行的软件。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们认为我们在申请中也看到了同样的问题,希望得到确认。 我们将在定制载板上使用第三方 SoM。 我们注意到、在测试过程中、我们无法使 SoM 在低温下启动(在3°C 左右观察到这种情况)。 实验室测试在多个电路板上确认了这一点。 通过广泛的故障排除、我们发现我们可以通过延长 SoM 的3.3V 电源的上升时间来解决该问题。 (如本 TI 文档中所述: http://www.ti.com/lit/an/swca302/swca302.pdf)。 我们的默认/以前的斜坡时间为1ms、我们通过将斜坡时间延长至大约80ms (远长于该文档中的90mV/ms 要求)来解决该问题。 供参考、此3.3V 电源轨为 PMIC 上的 VCC1供电。

    我想特别问- TI 是否在该 SoM/PMIC 上看到过任何与寒冷天气性能有关的问题? 除了 TI 文档中提到的内容之外、您是否了解有关电源斜升时间的任何限制?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    感谢您提供有关在低温下观察到的行为的信息。 该当前线程讨论了在低温下变为低电平的 POWERGOOD 信号、但启动器件时没有问题。 我认为这些是单独的问题或行为。 如需更多支持或问题、请开始新主题。

    谢谢、

    纳斯塔莎