设计
在 AM5728板上的-40°温度下进行测试时、PMIC (TPS6590377ZWSR)的"电源正常"信号会拉低至0.2V (低脉冲宽度约为2.6us)。 它是基于 AM572X 工业开发套件开发的。 因此、我们在 IDK 板上测试了"电源正常"信号("电源正常"信号在 IDK 板上没有连接)、为了保持与我们的板相同、我们在 VRTC_OUT 上添加了一个10K 拉高电阻器)、 在 IDK 板上的-40°温度下进行测试时、"电源正常"信号也会被拉低至1.25V (低脉冲宽度约为2.6us)。 现在我们将检查 PMIC 的 SMPS 输出、如果有任何异常?、您能给我们一些建议吗?