This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Bq77915应用问题

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740424/bq77915-application-question

主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ7718

您好,专家:

         我们使用 bq77195+bq7718x 并测试 bq77915 OW 函数。

         第1个序列 OW 函数无法正常工作。 μ 2~7系列没有问题。

         我们是否有任何 想法使第一个系列的 OW 功能正常工作?  

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    我不知道有什么问题。 您提到的第一个系列是什么以及哪些单元格? 请描述或绘制系统配置图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    一个多星期以来,一直没有答复。 我希望您已经找到或解决了问题、我将关闭该帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WM5295:
    我们是否有 bq77915+bq7718x OW 功能测试结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    具有 bq7718的 bq77915似乎工作方式类似。  请注意、从数据表参数中可以看出、它不起作用、bq7791500上的 OW 电流标称值为100nA、容差为容差、而 bq7718上的输入电流最大值为+/- 100nA  要确定这将根据参数工作、需要配置具有更高 OW 电流的 bq77915。

    在实践中、对 bq7718电流进行采样、输入电流通常较低。  保护看起来与 bq7718数据表中的图非常相似。

    在正常电压下、器件将进入 UV、然后在达到开路保护阈值之前进入 OV。  当适当的 OV 电平持续到其延迟时间时、bq7718输出变为高电平。

    当然、示波器探针也会下拉线。  如果没有探头、信号下降所需的时间更长:

    请注意、OW 保护是最低系统阈值、不会锁存。  这将是最后设置的保护、也是第一个恢复保护。   

    在低电芯电压下、DSG 已处于低电平、不会发生过压。  OW 响应时间可以在来自 OW 阈值的 CHG 延迟中看到。  由于没有过压条件、bq7718输出不会变为高电平。

    当电池处于较高的电压时、OV 可能在 UV 之前和 OW 之前很久发生。  

    从不同的连接阻抗到电池的电压漂移或从 OV 从电池平衡中拉取电压可能会导致器件发生变化、但这些变化与 bq7718的运行无关。