您好,专家:
我们使用 bq77195+bq7718x 并测试 bq77915 OW 函数。
第1个序列 OW 函数无法正常工作。 μ 2~7系列没有问题。
我们是否有任何 想法使第一个系列的 OW 功能正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dustin:
具有 bq7718的 bq77915似乎工作方式类似。 请注意、从数据表参数中可以看出、它不起作用、bq7791500上的 OW 电流标称值为100nA、容差为容差、而 bq7718上的输入电流最大值为+/- 100nA 要确定这将根据参数工作、需要配置具有更高 OW 电流的 bq77915。
在实践中、对 bq7718电流进行采样、输入电流通常较低。 保护看起来与 bq7718数据表中的图非常相似。
在正常电压下、器件将进入 UV、然后在达到开路保护阈值之前进入 OV。 当适当的 OV 电平持续到其延迟时间时、bq7718输出变为高电平。
当然、示波器探针也会下拉线。 如果没有探头、信号下降所需的时间更长:
请注意、OW 保护是最低系统阈值、不会锁存。 这将是最后设置的保护、也是第一个恢复保护。
在低电芯电压下、DSG 已处于低电平、不会发生过压。 OW 响应时间可以在来自 OW 阈值的 CHG 延迟中看到。 由于没有过压条件、bq7718输出不会变为高电平。
当电池处于较高的电压时、OV 可能在 UV 之前和 OW 之前很久发生。
从不同的连接阻抗到电池的电压漂移或从 OV 从电池平衡中拉取电压可能会导致器件发生变化、但这些变化与 bq7718的运行无关。