This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:使用 BQ24650时出现电池充电问题

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738393/bq24650-battery-charging-issue-using-bq24650

器件型号:BQ24650

您好、先生、

我将 BQ24650电池充电 IC 用于 USB 和太阳能电池充电。

我的问题与电池充电电流速率有关。 使用低于规格的太阳能时。

太阳能规格

最大工作电压:(6V +/-10%)  

最大太阳能电流消耗:980mA +/- 10%

太阳能电压在5.4V 至6.6V 之间变化取决于太阳能的位置、因此我们不会得到 MPPT 的1.2V 固定电压。 它非常介于1V 至1.3V 之间。

请指导 太阳能的 MPPT 电压设置、并为 如何提高 太阳能充电电流速   率提供合适的解决方案、因为我们的电池容量为4600mAH、因此我们需要最低600mAH 的电池充电速率。  

如果您需要有关此方面的更多信息、请告诉我。

此致、  

维什尔·米里斯  

嵌入式 硬件工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、

    您的太阳能电池板的 MPPT 电压和 VOC (开路电压)是多少?

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、

    感谢您的参与。

    您的太阳能电池板的 MPPT 电压和 VOC (开路电压)是多少?

    - MPPT 电压在1V 至1.3V 之间变化取决于是否且太阳能电池板 VOC 电压为7.0V。

    如有可能、请简要说明 MPPT 电压要求以及如何为 BQ24650 IC 设置 MPPT 电压。

    此致、
    维什尔·米里斯
    嵌入式硬件工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、

    是太阳能电池板数据表中的7V VOC 规格还是根据您的特征确定的? 请注意、VOC 和 ISC 随光照条件的变化而变化。 用于 BQ24650设计的 VOC 应是根据您的特定光照条件确定的 VOC。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    是太阳能电池板数据表中的7V VOC 规格还是根据您的特征确定的?  

    是的、正确  

    太阳能技术规范如下  

    太阳能电池类型:单稳地
    最大功率:6.0W
    太阳能电池效率:18-19%
    -开路电压:7.0V
    -最大工作电压:6.0V +/- 10%
    -短路电流:1080mA
    -最大太阳能电流消耗:980mA +/- 10%
    -工作温度 范围:-20F 至140F (-30C 至60C)

    请注意、VOC 和 ISC 随光照条件的变化而变化。  用于 BQ24650 设计的 VOC 应是根据您的特定光照条件确定的 VOC。

    我观察到太阳能电池板安装在带负载的电路中时、太阳能电压开路电压 VOC=6.7V、此时电压被降低 VSC=6.2V、然后通过对3.75V 电池充电、太阳能 电压也被降低至5.5V、 ISC 随光照条件的变化而变化、电压固定为5.5V。 充电电流为200mA。

    我们使用 SMPS 电路测试了另一种方法、电池充电电压仅降低1V、充电电流为900mA。  

    请回答以下问题:为何 通过电池充电来降低太阳能电压、以及如何改善太阳能充电电流。

    另一个问题是有关 MPPT 电压的问题。 可对该引脚施加的最小和最大电压是多少?

    如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 MPPSET 引脚(输入电压设定点)、其电压应该被设定为1.2V @您太阳能电池板的额定 MPPT 电压。 建议的 MPPSET 引脚电压范围为-0.3V 至6.5V。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您提供信息。

    我们测试了一种方法、结果如下所示。

    现在、我们设置1.45V MPPT 而不使用电池电压、然后我们得到500mA appx 充电电流速率、那么、请告诉我 、为什么具有电路负载和电池充电的 VOC 随没有电池电压的 MPPT 而变化?

    我们还需要另一个帮助、即在 使用万用表(Fluke 17B+)或 UART 终端 窗口测量充电电流时观察到一件事、然后观察充电电流的差异约为50-100mA

    请说明两者之间存在差异的原因 。  

    如果 您需要有关 此方面的更多信息、请告诉我   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了精确测量充电电流、请测量充电电流感应电阻器两端的电压。

    谢谢、
    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning T:

    感谢您的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Vishal、

    如果此帖子解决了您的问题、我将关闭该主题。


    此致、
    Joel H