您好、先生、
我将 BQ24650电池充电 IC 用于 USB 和太阳能电池充电。
我的问题与电池充电电流速率有关。 使用低于规格的太阳能时。
太阳能规格
最大工作电压:(6V +/-10%)
最大太阳能电流消耗:980mA +/- 10%
太阳能电压在5.4V 至6.6V 之间变化取决于太阳能的位置、因此我们不会得到 MPPT 的1.2V 固定电压。 它非常介于1V 至1.3V 之间。
请指导 太阳能的 MPPT 电压设置、并为 如何提高 太阳能充电电流速 率提供合适的解决方案、因为我们的电池容量为4600mAH、因此我们需要最低600mAH 的电池充电速率。
如果您需要有关此方面的更多信息、请告诉我。
此致、
维什尔·米里斯
嵌入式 硬件工程师