This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360B-Q1:汽车 GPS 跟踪器电源的 PCB 布局

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741872/webench-tools-tps54360b-q1-pcb-layout-for-automotive-gps-tracker-power-supply

器件型号:TPS54360B-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我正在为卡车的 GPS 跟踪器构建5V/2A 电源(12/24 V 嘈杂输入)、它将为具有 ESP32-WROOM-32的 GPS 模块供电。 稍后还将添加 GSM 模块。

我在 WEBENCHRegistered电源设计器(TPS54360BQDDARQ1)上获得了 PCB 设计,但该设计是4层设计。

我可以在 EasyEDA 中设计自己的2层 PCB (我还计划在那里订购部件和焊接)、但我的问题是-我必须遵循哪些散热要求才能使我的设计可靠耐用?

WEBENCHRegistered 电源设计 器(Beta)新设计

我的设计
客户_圆圈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    在屏幕顶部附近的“编辑 PCB”下,在 WebTherm 中,您可以删除中间层。 我发现、当我这么做时、器件和电路板上冷却器组件之间的温差大约翻倍。 在同一菜单中、您还可以更改前铜和后铜的厚度、以匹配您的预期设计。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    非常感谢您的快速回答。

    遗憾的是,我在屏幕顶部附近找不到“编辑 PCB”-请参阅随附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    我使用的是使用闪存的经典 Webench 设计器、我能够使用2层电路板对设计进行仿真。 以下是60V 输入和350kHz 开关频率(5V @ 2A 输出)下的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambreesh、

    感谢你的帮助。

    我将继续使用经典 Webench 闪存版本。