请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54360B-Q1 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在为卡车的 GPS 跟踪器构建5V/2A 电源(12/24 V 嘈杂输入)、它将为具有 ESP32-WROOM-32的 GPS 模块供电。 稍后还将添加 GSM 模块。
我在 WEBENCH电源设计器(TPS54360BQDDARQ1)上获得了 PCB 设计,但该设计是4层设计。
我可以在 EasyEDA 中设计自己的2层 PCB (我还计划在那里订购部件和焊接)、但我的问题是-我必须遵循哪些散热要求才能使我的设计可靠耐用?