This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:BQ24050

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24050, TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738988/bq24050-bq24050

器件型号:BQ24050
主题中讨论的其他器件: TS3A24159

我的产品 BQ24050DSQRQ-锂离子电池充电器有问题。

它被编程为提供0.54A 的充电电流、但由于某种原因、它不能根据设计工作。

有时、它会提供0.49A 的充电电流、有时在插入墙上适配器时会提供0.035A 的充电电流。

我们可以做些什么来解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ24050
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当它应该为540mA 时、在充电条件下为490mA。
    1) 您如何测量充电电流?
    2) IN 引脚上的输入电压和 OUT 引脚上的输出电压是多少?
    3) ISET 引脚上的电压是多少、需要进行非常精确的测量?

    在充电电流为35mA 的情况下。
    1) 电池检测可能已跳闸、使用示波器检查输出电压并查找电池检测方波。
    2) OVP 可能跳闸、检查输入电压低于6.6V、在启动时没有尖峰或过冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当它应该为540mA 时、在充电条件下为490mA。
    1) 您如何测量充电电流?--我在电池组+和充电电路之间连接了 DVM。
    2) IN 引脚上的输入电压和 OUT 引脚上的输出电压是多少?--- 3.78 V
    3) ISET 引脚上的电压是多少、需要非常精确的测量?--- 0.25V

    在充电电流为35mA 的情况下。
    1) 电池检测可能已跳闸,请使用示波器检查输出电压,并查找电池检测方波。--我看不到任何方波,但我可以从上面看到的输出电压与电池电压相同,这意味着充电器的输出被禁用
    2) OVP 可能跳闸,检查输入电压低于6.6V,启动时没有尖峰或过冲。 没有看到任何尖峰。

    ISET2是否必须连接到主机/CPU?


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进一步看了一下。 第二 个问题(35mA)似乎与 USB D+、D-检测有关。  

    我有一个 USB 转 UART IC 、它与充电器的 D+、D-并联。 当我断开 USB 转 UART IC 时、充电器具有恒定的0.49A 充电电流。  

     D+和 D-在连接 USB 转 UART IC 时的电压电平为2.8V、在断开连接时的电压电平为1.2V。 我正在使用适配器。

    可以采取哪些措施来同时处理这两种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有几个想法。
    模拟多路复用器类似于 TS3A24159、它将在两个器件之间切换信号线。
    此外、协商应在600ms 后完成、可能会在短时间内断开或禁用 UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想 在没有 USB 检测的情况下工作、并且无论谁连接到 USB、都输出恒定的0.5A 电流、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我在电路中进行了一些更改。 我断开了 BQ24050的 DP、DN 引脚并将其短接、以允许永久0.54A (根据1KOhm 的 RISET)、而不管 USB 充电器类型(壁式适配器或 USB 端口)如何。 到目前为止、电流看起来不错、但并不总是0.54。 这是允许电流保持在0.54A 的正确方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果符合您的要求、这看起来是一种合理的方法