请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24050 主题中讨论的其他器件: TS3A24159
我的产品 BQ24050DSQRQ-锂离子电池充电器有问题。
它被编程为提供0.54A 的充电电流、但由于某种原因、它不能根据设计工作。
有时、它会提供0.49A 的充电电流、有时在插入墙上适配器时会提供0.035A 的充电电流。
我们可以做些什么来解决这个问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我进一步看了一下。 第二 个问题(35mA)似乎与 USB D+、D-检测有关。
我有一个 USB 转 UART IC 、它与充电器的 D+、D-并联。 当我断开 USB 转 UART IC 时、充电器具有恒定的0.49A 充电电流。
D+和 D-在连接 USB 转 UART IC 时的电压电平为2.8V、在断开连接时的电压电平为1.2V。 我正在使用适配器。
可以采取哪些措施来同时处理这两种情况?