This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754EVM-420 EVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-420, TPS23754, PMP11254, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739112/tps23754-tps23754evm-420-evm

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: 、PMP11254TPS23751

尊敬的先生:  

我想重新设计 TI SLVU301.pdf (TPS23754EVM-420 EVM)的反激式 POE 电路。

Vout=5V => 12V,fsw=250kHz => 480KHz,您能告诉我组件需要倒角的位置吗?

BRS、

刘高德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    对于2类应用以及 12V 输出等更高输出电压、我们发现二极管整流反激式转换器是成本/效率最佳转换器(对于12V 输出、同步反激式转换器具有类似的性能)。

    我建议查看下面的 PMP11254、它是 一个已知的有效解决方案。 它使用 TPS23751;但是、如果需要 TPS23754、您可以使用相同的功率级。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的快速响应。

    我正在修补 PMP11254 (tidrlp7.pdf)、但我对此感到有些困惑。

    1:L3=L4=300欧姆、它有什么用途? 它会导致不良的电源效率;对吗?

    2:fsw=250kHz => 480KHz,Rt=34K=>26.9K 除外,我需要更改哪些组件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德拉先生,
    我发现 TPS23751没有栅极2引脚、因此无法抑制尖峰电流。
    TPS 23751没有良好的 EMI 性能;对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    L3和 L4是铁氧体磁珠、有助于抑制 EMI。 300欧姆是特定(高)频率下的峰值阻抗、用于减轻 EMI。 我建议查看其数据表上的阻抗曲线。 此外、直流电阻较低、因此可将效率影响降至最低。 我建议查看测试报告中的效率图、因为它显示了高总体效率(使用 PoE 时为88-89%)。

    2.我建议查看下面的应用手册。 这详细介绍了如何设计二极管整流反激式转换器、包括组件计算。 这将让您了解哪些组件需要更改以实现更高频的转换器。 请注意、为了提高效率、我们发现优化了~250kHz、而对于更高的频率、您可能会有更多的开关损耗。

    PMP11254使用 RCD 钳位来钳制变压器漏电感产生的初级 FET 尖峰。 请注意、您还可以使用串联栅极电阻降低初级 FET 的速度。 最后、EMI 也取决于布局。 请参阅以下详细介绍这一点的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回答。

    首先、slva305c.pdf 是适用于反激式拓扑的出色设计文档。

    我已经重新计算 了 slva305c.pdf 的 evry 分量、但 在 Cctl 上没有得到相同的结果。

    我想这是 由图像部件问题 Imps (2.9.2)引起的。

    KMPs=4.66; W_rhpz=133904 (21322Hz)、W=34540 (5500Hz);Imps=KMPs(1-WJ/ W_rhpz)。

    我能否将 实数部分+图像支持合并 到 幅度中?

    然后、您能否 为正向拓扑提供类似的文档?

    BRS、

    刘高德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    幅度应是实数部分的平方根加上虚部分的平方根。

    对于有源钳位正向拓扑、我建议查看以下应用手册。
    www.ti.com/.../slua535.pdf

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的快速回答。

    我尝试计算 Slva305C.pdf 的 equation-38 (CCTL)、但我不起作用。

    请检查我的值设置、哪一个是错误??

    R_ctl=2000;R_ob=405;CTR_2mA=0.84; Kctl=2;GMO =0.65;

    MPF (w)=0.886;  

    IMPS_w=4.81 (幅度);KMPs=4.66;w=34540 (5.5KHz);w_rhpz=133904 (21.3KJz);

    Zout=0.18; Rload=1.53欧姆;COout1=47uF;COout2=87uF;Z_COout1 (w)=0.615; ZCOout2 (w)=0.33

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:如果可以,您是否可以打开 Slva305C.pdf 的 Excel 文件??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我将向朋友发送请求、我们可以在离线模式下对此进行讨论。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我接受了请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    感谢您的接受;我在私人邮件中附加了原始文件。 谢谢!