This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:TPS5410输出波形问题

Guru**** 2586585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741396/tps5410-tps5410-output-waveform-problem

器件型号:TPS5410

在哪里构建1.8mhz? 我只需要500kHz 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如何测量输出电压? 您是否使用注嘴和料筒方法进行测量?

    一种可能是高频噪声从转换器的输入耦合到转换器的输出、或从开关节点耦合到输出。 您还可以探测输入和 SW 节点、一次探测一个节点以检查是否有任何噪声或振铃。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是  "注嘴和料筒方法"?  ,我只使用 示波器测量电压,然后得到该波。

    那么,如果是高频噪声,如何解决??? 请告诉我 thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参见下图的注嘴和料筒:

    这是使用示波器探头进行测量的方法。

    如果是高频振铃、则需要优化输入电容器环路。  您还可以在输入和/或输出端直接添加高频旁路电容器。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亲爱的 Katelyn,我用 Tip 来测量波形,
    但我需要问一些问题,我不是带极杆的 tps5410的指南。
    我不知道 tps5410用户指南上的 cal 频率是多少、
    频繁意味着什么? 我只知道电阻器和电容器会影响频率、
    但用户指南并未告诉我们频率是什么意思。
    因此、我不知道如何选择具有输入电容器的电容器。
    例如、如果我更改输入电容器、我将更改电容器 C11、并且我不知道要使用什么值。
    因为我设计了这个电路、我将用于电动工具电路、所以它可能会连接 MCU。
    因此、电容值不会达到高或低、这将对电动工具有效。
    也许你可以给我建议,因为我相信你是电源专家。

    这个问题让我很困惑,你能不能立即回复我。

    因为我需要 在短时间内解决这个问题。

    我的最大问题是我需要解决噪音。

    我需要将电压纹波降低到3~5%、因为我需要超过 EMI/EMC 标准。

    所以这个电源电路很重要、如果不能的话、我们就放弃使用 tps5410了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档对此进行了详细介绍。  

    e2e.ti.com/.../Measuring_5F00_Output_5F00_Noise.pdf

    请查看有关高频噪声的此文档。  如果您有任何问题、请告诉我。

    旁路电容器大约为.1uF。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn Wiggenhorn,您的第一位,您好

    如您所说、使用另一种测量方法可以降低输出噪声。
    但我需要问一些问题。
    如果我更改测量方法、这意味着我要测试示波器的功能。
    不喜欢解决高频问题、需要用硬件电路解决
    并且作为您提供文档的文件。它也很有用、但它看起来就像布局中的这个问题
    生成高频和噪声。 像您说的、我需要减少 HF 问题。
    如果可以的话、我认为消除高频振荡器几乎是解决的方法。
    那么、您能给我更多的解决方法吗?

    我将比较 EVM 板和我的设计板。 我不使用时的噪声
    尖端和圆筒进行测量、我没有看到像第一张照片那样的高频率。。。。。。
    绿色环保部件1.8Mhz。

    但是、如果我不在3V3D 和3v3Gnd 上添加 R-load、那么高频剂量就不会出现。
    但是、如果 I 和低 R 负载(可能为10 Ω~30 Ω)、它将显示为1.8mHZ。
    我已经测试了10欧姆、30欧姆和330欧姆、因为我的电路 R 负载接近330欧姆
    所以我在电路上添加了330欧姆。但它仍然无法解决这个问题。 它出现在330欧姆的高频应用中。
    与 EVM 上的电阻值相同。 它也不会出现。

    那么、这是布局问题吗?

    这是我的布局图、因为 u 文档文件说输入电容器和电感器距离可能会导致 HF 噪声。

    这是1.8mhz 构建的原因???  除此之外、它仅 改进了布局以降低噪声 或噪声

    也许还有其他方法 可以减少此类变化或添加一些电路组件来解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于测量方法、您需要了解真实的噪声水平。  可能存在噪声、但了解您尝试滤除的真实级别很重要。  使用不良的测量技术、噪声可以耦合到探头并放大设计的噪声。

    此外、如何添加电阻器?  这是直接在电路板上还是通过长导线实现的?

    我认为这很可能是布局问题。

    请参阅我对布局的建议:

    1.将 C11尽可能靠近器件放置。

    2.在电路板的整个底层和电路板的整个顶层添加接地层。  这将改善所有信号的返回路径。  并且还将提供散热的改进设计。

    电感器、自举电容器和二极管需要尽可能小的回路。

    4.将输出电容器直接移至电感器旁边。

    5. 按照以下示例进行电阻分压器布线。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想在这个主题上跟你跟进。 您还有其他问题吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,最近我很忙,所以我没有在第一次答复。

    在您从2018年11月16日凌晨1:32回复我之前。

    我已经测试了电路的2次静脉。

    如图片所示

    v1是输入电容器和电感器、接近于 tps5410

    v2是输入电容、输出电容电感器、接近于 tps5410

    然后、我比较这两个板。 波形类似、高频噪声也会降低。

    因此、我认为几乎问题就像您说的、它可能是电感器和输入电容器位置构建。

    它与输出电容器无关。 因此、也许我设计的电路会忽略输出电容器位置。

     例如消除。 它几乎约为70~80mV。

    然后、我比较 EVM 板、发现 EVM 板也是相同的。  

    因此、我认为高频率的分辨率是的一部分、但并不完美。

    然后,我将通过添加 R-LOAD 来测试电路。

    那么结果就像这样。

    如果像 这样添加轻负载电阻(330ohm、功率输出为0.019A)、则 EVM 板和我的 v1板波形就是这样

    这似乎是完美的、也是可以的。

    但是、如果添加过载(我认为 R 是高负载、高电流30欧姆、功率输出为0.79A)

    请忽略测量方法、但 EVM 结果是相同的、因此我认为我的电路与 EVM 板相比几乎是完美的。

    这通常是什么结果?

    问题让我感到困惑、  消除高频噪声似乎是一项艰巨的任务、例如黄色部分和红色部分的首要问题。  

    我 需要您的帮助。  

    而不是。 也许我们可以交朋友。

    我的区域电子邮件是 Cnyntg927@gmail.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我忘记了事后的事

    请查看 组件 J5、它是我添加负载的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享此附加信息。 您能否澄清一下两种示波器波形都使用的电路板/设计。

    我认为、将负载放置在尽可能靠近输出的位置(尽可能消除导线)非常重要、并使用 Tip & Barrel 方法测量输出电容器的输出纹波。 如果您使用接地环路、这可能会在不同的时间拾取不同的噪声。 为了获得一致的测量结果以进行精确比较、我建议在输出电容器上使用 Tip & Barrel 方法。

    此外、当您旋转此电路板时、您肯定需要注意输入电容器和输出电感器。 我建议输出电容器可以是第三优先级、但您不希望让该电容器在距离电感器很远的位置移动。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于该线程不活动、我将关闭该线程。 该线程在30天后锁定。 如果您有任何其他问题或希望继续此讨论、请随时打开新主题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    因为我认为问题是已解决问题的一部分。

    因此、我没有找到理想的解析方法。

    但亲爱的 Katelyn Wiggenhorn、您能帮我做得更好。

    非常多。