This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:具有相同参数的器件、需要<15A

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741788/tps549b22-part-with-same-parameters-with-15a-required

器件型号:TPS549B22

您好!

我叫 Naveen、我们正在寻找具有以下参数的开关直流/直流转换器

输入电压->5V
VOUT -最小值0.7V 至最大值>=2V
输出电流-最小值>6A 至最大值<15A
PMBus/I2C -必需
遥感- 必需

在浏览您的网站时、我们发现有许多具有上述要求的器件、但它们都不足以满足我们的所有要求。 一项或另一项要求未得到满足。 如果您能建议我们满足我们要求的器件? 最接近的器件是 TPS549B22、但电流为25A。

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    我需要联系营销工程师向您推荐器件。 他现在正在旅行、因此请等待延迟响应。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    很抱歉、答复延迟。 TPS549B22现已在 TI.com 上推出。

    套件