请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS549B22 您好!
我叫 Naveen、我们正在寻找具有以下参数的开关直流/直流转换器
输入电压->5V
VOUT -最小值0.7V 至最大值>=2V
输出电流-最小值>6A 至最大值<15A
PMBus/I2C -必需
遥感- 必需
在浏览您的网站时、我们发现有许多具有上述要求的器件、但它们都不足以满足我们的所有要求。 一项或另一项要求未得到满足。 如果您能建议我们满足我们要求的器件? 最接近的器件是 TPS549B22、但电流为25A。
Naveen