This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 Pack CUV 保护功能不起作用?

Guru**** 2572995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741723/why-pack-cuv-protection-funtion-did-not-work

您好!

  我的电路设计如下所示:

  充电和放电 电路 是单独的、p+连接了具有 R56 (10K)的 PACK 引脚、CH+ 连接了具有 R8 (10K)的 PACK 引脚、

  如果 R56未焊接、CUV 保护功能不起作用、p+未 关闭。

  如果 R56和 R8所有 焊接、CUV 保护功能不起作用、 p+ 立即关闭、然后再次打开。 请参阅 附件视频。

    如果 R56 焊接、但 R8 未焊接、 CUV 保护功能 正常工作。

为什么是这样? 谢谢!

 e2e.ti.com/.../5224._206B8B537351AD65CD530D59_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 R8将变为 P -因此您将失去电池组电压基准。 此外、该器件不适用于不同的 CHG 和 DSG 路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电池、

    R8为什么要转到 P-? R8已连接 CH+(充电器输出)。

    如何修改以确保 CUV 功能正常?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的充电器在放电时没有变为高阻态或开路、则需要通过零连接连接连接并分离电池组电阻。 影响 IC 运行的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何解决此问题? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在 DSG 期间使您的充电器+高阻态。 更好的是、我不明白您对不同 CHG 和 DSG 路径的需求。 您可以选择使用通用路径并完全避免这些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、
    感谢您的回答。
    对于我们的特殊应用、我们需要不同的 CHG 和 DSG 路径。但在 DSG 期间、我仍然不知道如何使充电器+高阻抗。
    我们是否需要修改电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为是这样。 当您对电池放电时、充电器是否断开连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当 DSG 时、充电器将禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GND 和该点之间的电压读数是多少? 另外、P+和该点之间的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一点?您是指 ch+还是 pack+(引脚27)? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CH+
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池、
    众所周知、CUV 由电芯电压决定、在本例中、电池欠压保护有效,因为电池组放电时电压变为0、但为何再次恢复?此时电芯电压仍低于 CUV 阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有您的日志、我无法回答该问题。 请注意、这些功能已经过测试、并且工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电池、

    附件是日志。

    e2e.ti.com/.../hf_5F00_0607_23005F00_dsg1_5F00_20181106.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将至少花4天时间与您进行讨论。 预计下周一之前会收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    40z50不适用于并行路径。 抱歉、请按照 DS 使用原理图。