请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我的电路设计如下所示:
充电和放电 电路 是单独的、p+连接了具有 R56 (10K)的 PACK 引脚、CH+ 连接了具有 R8 (10K)的 PACK 引脚、
如果 R56未焊接、CUV 保护功能不起作用、p+未 关闭。
如果 R56和 R8所有 焊接、CUV 保护功能不起作用、 p+ 立即关闭、然后再次打开。 请参阅 附件视频。
如果 R56 焊接、但 R8 未焊接、 CUV 保护功能 正常工作。
为什么是这样? 谢谢!